This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z75-V180:BQ20Z75-V180在新包装上显示错误的 SOC

Guru**** 2458250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566660/bq20z75-v180-bq20z75-v180-shows-incorrect-soc-on-a-fresh-pack

器件型号:BQ20Z75-V180

我有一个使用 BQ20Z75-V180和 Panasonic UR18650A 电池的电池组模型。 以前构建中的软件包将以大约50%的 RSOC "唤醒"。 Panasonic 公司目前正在运送这些电池、以符合新的航空运输要求、即"低于30%SOC"。

我最近生产批次中的电池在放电时可测量约20%的 SOC、但是当电池组"唤醒"时、显示0% RSOC。

这是因为它不像它在唤醒时看到的 OCV 那样? 如果是、是否有任何方法可以更改它?

谢谢、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何帮助吗?

    谢谢、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、
    您能否从其中一个软件包向我发送 gg 文件? 此外、您能否告诉我您使用的是什么化学 ID 以及电池组退出关断状态时的电压、我可以检查它为什么可能出现0% RSOC。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swami 您好、

    感谢您的回复。

    这是一个4S 电池组、当电池组被唤醒时、电池组大约为14.4V。

    Chem ID 为0252

    通过电子邮件发送的文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swami 您好、

    感谢你的帮助。

    我的 golden .DFI/.ROM 文件中的 Chem ID 为0252、但生产包中的 chem ID 是默认的0100。 显然、我们的 PCBA 制造商加载了.gg 文件、而不是.DFI/.ROM 文件。

    我们通过手动更新 Chem ID、然后导入 golden .gg 并保留校准来解决该问题。 RSOC 达到20%~ 25%的预期值。

    再次感谢您的帮助。

    Larry Norman