请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ20Z75-V180 我有一个使用 BQ20Z75-V180和 Panasonic UR18650A 电池的电池组模型。 以前构建中的软件包将以大约50%的 RSOC "唤醒"。 Panasonic 公司目前正在运送这些电池、以符合新的航空运输要求、即"低于30%SOC"。
我最近生产批次中的电池在放电时可测量约20%的 SOC、但是当电池组"唤醒"时、显示0% RSOC。
这是因为它不像它在唤醒时看到的 OCV 那样? 如果是、是否有任何方法可以更改它?
谢谢、
Larry