This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59284:TLC59284/输出电流精度

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59281, TLC59284, TLC59282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587803/tlc59284-tlc59284-accuracy-of-output-current

器件型号:TLC59284
主题中讨论的其他器件:TLC59281TLC59282

您好!

我知道理想输出电流可通过 P4中的公式计算得出。 然后、我想知道"43.8"和 VIREF 的恒定值的变化、以估算最大误差。 因此、请就以下问题提供您的意见。

  1. 我发现 TLC59281和 TLC59282具有最小/最大 VIREF、但 TLC59284没有最小/最大值。 那么、我能否对 TLC59284使用+/- 5%的精度? 我知道您无法保证这一点、因为电气特性中没有最小值/最大值、因此未对其进行测试。
  2. 您能否大致提供 "43.8"恒定值的变化? 我不确定该值的含义。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi、

    首先、43.8是在特定 RIREF 下计算理想输出电流的理想增益。

    我想知道输出电流的精度、因此您可以参阅数据表 P4:

    此参数已包含变体。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    感谢您的回答。 您的评论对客户来说已经足够了。 我知道、这个+/- 3%(最大值)包括通道间变化和 Iout_set 变化。

    此致、
    Satoshi