Other Parts Discussed in Thread: TLC59281, TLC59284, TLC59282
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59284 主题中讨论的其他器件:TLC59281、 TLC59282
您好!
我知道理想输出电流可通过 P4中的公式计算得出。 然后、我想知道"43.8"和 VIREF 的恒定值的变化、以估算最大误差。 因此、请就以下问题提供您的意见。
- 我发现 TLC59281和 TLC59282具有最小/最大 VIREF、但 TLC59284没有最小/最大值。 那么、我能否对 TLC59284使用+/- 5%的精度? 我知道您无法保证这一点、因为电气特性中没有最小值/最大值、因此未对其进行测试。
- 您能否大致提供 "43.8"恒定值的变化? 我不确定该值的含义。
此致、
Satoshi / Japan Disty