This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564915/bq34z100-g1-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100EVMBQSTUDIOGPCCHEM

您好!

我有疑问!

当您使用集成的 I2C 进行通信时、如果您尚未在 BQ34Z100-G1中对任何参数进行编程、它获得的值是真实的? 或者它能提供完全奇怪的东西吗?

例如,我的电压为11V,一个集成电压为564英里....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件出厂时支持1S 配置、因此您需要更新几个参数。 将 Pack 配置寄存器中的 VOLTSEL 位和串联电池数设置为正确的值。 然后、您需要校准电压、它应正确报告。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我们能否仅使用电池管理来实现这一点?

    是否有任何指南或教程说明如何使用此软件对其进行编程??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ismael

    bq34z100EVM 用户指南提供了配置 EVM 的步骤。 我将详细介绍该文件中的前面部分。 bq34z100-G1数据表为提供了设计指南部分、其中介绍了如何使用器件创建新设计。  

    您可以使用 bqStudio 配置数据闪存设置。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我尝试配置 batery、但收到此错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我以前没有很好地完成。

    我正在尝试配置电池、我想选择这一个、因为它与我使用的电池最相似、但我无法配置、Bq estudio 始终会向我提供此错误。


    有人有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ismael

    您可以尝试使用此.bqz 文件。 请访问此目录。

    C:\ti\BatteryManagementStudio\config


    e2e.ti.com/.../0044.0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.bqz

    如果这不起作用、您可以尝试从 TI 网站下载最新版本的 bqStudio。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas,您好,感谢您的回答。

    我获得正确的电压、电流、温度值。

    但不幸的是、我做了一些错误、我没有充电状态值、空载和满的平均时间。

    我使用的是4节 LiFePO4电池。 标称 Capcity:850mAh

    我在化学计划中的 baterry 管理工作室中选择 FC1865 (1700mAh)

    我认为问题出在.gg o sren 文件中、因为我更改了一些参数、但我找不到确切的查找方法。


    有人能帮助我准确地告诉我需要更改哪些参数吗?

    有人有配置示例吗?

    谢谢

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ismael
    是否可以附加显示问题的日志文件和来自软件包的 srec? 这将有助于提供建议。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已找到文件!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../123.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../prueba1.gg.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、无法在同一帖子中发送所有文档!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ismael、

    这些文件表示您尚未运行优化周期、只有这样做、计量才会准确。 您表示您已更新 ChemID。 您如何确定这款电池与您的电池匹配良好? 您可以使用 GPCCHEM 工具查找良好的 ChemID 匹配。 您可以使用此帖子中的步骤来帮助运行优化周期。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Thomas!

    首先、我需要做的是这件事?
    1º 更新默认文件 BQ34Z100-G1的固件(因为我正在播放参数)
    2º 在更改任何参数之前、我需要使用 GPCCHEM 执行优化周期
    3º 我求和、如果我执行优化周期、参数将是"重校准"、我不需要更改更多的内容、这是真的??
    4ª 校准电压和温度....


    这是程序??

    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ismael、

    过程就是这样。

    1. 在数据闪存中配置基本参数。
    2. 校准电池组
    3. 使用 GPCCHEM 工具为您的电池找到合适的 ChemID 匹配项。
    4. 更新 ChemID。
    5. 运行优化周期。
    6. 通过运行几个周期来验证监测精度。
    7. 为生产包创建黄金文件。

    Tom