主题中讨论的其他器件: BQ34Z100EVM、 BQSTUDIO、 GPCCHEM
您好!
我有疑问!
当您使用集成的 I2C 进行通信时、如果您尚未在 BQ34Z100-G1中对任何参数进行编程、它获得的值是真实的? 或者它能提供完全奇怪的东西吗?
例如,我的电压为11V,一个集成电压为564英里....
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有疑问!
当您使用集成的 I2C 进行通信时、如果您尚未在 BQ34Z100-G1中对任何参数进行编程、它获得的值是真实的? 或者它能提供完全奇怪的东西吗?
例如,我的电压为11V,一个集成电压为564英里....
Ismael
您可以尝试使用此.bqz 文件。 请访问此目录。
C:\ti\BatteryManagementStudio\config
e2e.ti.com/.../0044.0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.bqz
如果这不起作用、您可以尝试从 TI 网站下载最新版本的 bqStudio。
Tom
Thomas,您好,感谢您的回答。
我获得正确的电压、电流、温度值。
但不幸的是、我做了一些错误、我没有充电状态值、空载和满的平均时间。
我使用的是4节 LiFePO4电池。 标称 Capcity:850mAh
我在化学计划中的 baterry 管理工作室中选择 FC1865 (1700mAh)
我认为问题出在.gg o sren 文件中、因为我更改了一些参数、但我找不到确切的查找方法。
有人能帮助我准确地告诉我需要更改哪些参数吗?
有人有配置示例吗?
谢谢
谢谢