This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:OR-ing 来自不同以太网端口的两个 TPS2378

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587617/tps2378-or-ing-two-tps2378-from-different-ethernet-ports

器件型号:TPS2378

我正在创建一个具有两个以太网端口的 PD。
器件将能够通过两个端口中的任何一个或同时通过两个端口接收 PoE (在这种情况下、将需要负载共享)。
在正常条件下、器件的功耗应约为0.8W。 但是、高达4W 的短期(几秒钟)尖峰是可能的、并且正常。

我最初的想法是使用2个 TPS2378并将其 RTN 引脚连接到 GND 来实现此目的。

但是,通过阅读下面的两个文档,我理解这可能不是正确的解决方案(因为反向偏置):

以下是我的问题:

Q1/在 GND 和 RTN 之间插入二极管是否足以满足我的要求? 这些二极管需要具备哪些特性?

问题2/从应用报告 slva625中,我了解另一个 MOSFET 可能是一个替代方案。 这会增加复杂性、但可能会提高效率。 但是,与应用手册相比,在我的情况下,我不需要始终让两个端口都提供电源,因为一个端口就足够了。 在这种情况下、将栅极与 MOSFET 连接的正确方法是什么?

Q3/在两个端口都将提供电源的情况下、0.8W 的功耗似乎会触发 MPS 断开。 是否有一种简单/高效的方法来解决此问题,而不使用光耦合器实现完整的反馈环路?

谢谢!

Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthieu、

    由于最大4W 仍在 PoE 标准范围内、为什么不使用一个 PoE PD?

    如果需要共享电流、则需要实现两个 PD 和两个转换器、它们在反馈上与电流共享控制器共享。 与 PMP5236类似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    非常感谢您花时间回答问题!

    关于双端口...

    事实上,这里有两点:

    1在某些配置中、器件将进行链路连接(我在这里讨论的是以太网、而不是 PoE)。 在该配置中、器件可由本地交流适配器供电)。 因此、我确实需要两个以太网端口。 为了方便使用、我希望两个端口上具有类似的行为、也就是说、在 PoE 配置中使用它们时、我希望两个端口中的任何一个以不同方式为器件供电。

    2使两个端口同时接收 PoE 背后的想法是具有某种主动冗余,第一个端口的故障将是相当透明的。 这是可取的,但不是强制性的。 另外、只有第一个端口真正消耗电流、如果发生故障、第二个端口将启动电源协商。 但是、这意味着我将暂时断电、器件将重新启动。

    PMP5236显然是我想要实现的目标。 谢谢您的指点、因为我没有看到它。
    但在我的例子中、我有很大的空间限制、由于两个变压器占用了相当大的空间、因此很难有两个变压器。
    如果在变压器级之前无法为两个端口供电或供电,您建议至少达到第1点的方法是什么? 将两个 RTN 绑定在一起并依靠偏置来阻止第二个端口? 或者可能是 TPS2378 #1和 TPS2378 #2 APD 之间的一些布线来禁用它?

    再次感谢!

    Matthieu