This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:当启动期间电流受到限制时、n#39;t 调节不正确

Guru**** 2561040 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587721/lmr14050-doesn-t-regulate-properly-when-current-limited-during-startup

器件型号:LMR14050

在输出端无负载且电源设置为12V 和500mA 电流限制的情况下、为 LMR14050加电时遇到问题。 这种情况只发生在我们使用该部件构建的几个单元上。 在这种情况下、稳压器输出的斜升速度非常缓慢、稳定时间高于设置点8V。 如果在启动前电源的电流限制设置为700mA 左右、则 LMR14050会进行适当调节。

是否有其他人看到过这种行为?

下面是该问题的一些屏幕截图、其中通道1是来自12V 电源的 LMR14050输入电压、通道2是 LMR14050稳压输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您是说如果电源电流限制为500mA、则输出电压超过8V 设置点、对吧? 您能向我们展示一下原理图吗? 您从哪里获得样片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 原理图如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请删除 R5并重试。