This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:布局

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587170/tps65261-1-layout

器件型号:TPS65261-1
主题中讨论的其他器件: ash

您好!

 我在原理图中使用 TPS65261-1器件。

我对布局有几个疑问:-

我将该 IC 放置在底层

1.是否可以将电源 IC 放在底部?

2.我可以在顶层放置一些电容器和反馈电阻器吗?或者需要将所有组件放在同一侧?

我想了解基本布局检查清单、以便优化布局。

我遵循数据表 PCB 布局指南,但想了解更多如何优化 IC 性能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash

    最好 将所有组件布局在同一侧、但 除了一些关键组件外、没有必要。

    PVIN1、PVIN2、PVIN3、V7V 的电容器 必须在 IC 处于 同一侧时进行清洗。

    2.反馈电阻器可以在顶层进行布局。

     遵循数据表 PCB 布局指南是可以的、也足够了。    

    您还可以参考 EVM 布局:

    http://www.ti.com/lit/ug/slvua03/slvua03.pdf

    当您完成布局时、您可以让我进行双重检查。


    我的电子邮件: zhao-ma@ti.com

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以向您分享原理图以供查看吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您好!

    当然、请将其发送 给我。

    电子邮件: zhao-ma@ti.com