This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:PFM 模式下的反馈电压。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587848/tps61230-the-feedback-voltage-at-pfm-mode

器件型号:TPS61230

您好!

 

关于 TPS61230 PFM 模式下的反馈电压、我的客户提出了一些问题。

根据数据表(第11页:8.4.2升压省电模式)、

“PFM 模式下的直流输出电压比 PWM 模式下的标称输出电压上升0.7%。”

 

(问题)

 

(1)剂量 PFM 模式下的反馈电压增加到与输出电压相同的0.7%?

 

(2)关于 PFM 模式下反馈电压的最大值和最小值、

PFM 操作不会通过负反馈执行收敛控制

因为它是一个反复开/关的非线性控制。

因此、很难将最大值和最小值配置为规格。

我的理解是正确的?

 


 

 

此致、
Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1:是的。 PFM 模式下、反馈平均电压增加0.7%。
    Q2:取决于负载条件和输出电容。 对于极轻负载、平均电压应略高于1.007、而当负载增加时、电压会降低。 如果输出电容变大、则平均电压接近1.007。 由于该值与外部组件相关、因此无法在数据表中指定最小值、最大值。