This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:关于 X2SON PKG 的压降电压(VDO)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567899/lp5907-about-dropout-voltage-vdo-of-x2son-pkg

器件型号:LP5907

大家好、

 

我们的客户想知道 Iout=100mA 时的最大压降电压值。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

 


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    如图18所示、压降与电流呈线性关系。  因此、我们可以计算预期的最大通量比。  例如、电流为250mA 时、SOT-23封装的最大压降为250mV;因此、对于 SOT-23封装、电流为100mA 时的预期最大压降为100mV。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

     

    感谢您的快速回复。

    根据数据表、SOT23和 X2SON 的压降电压值相同。

    因此、我了解 X2SON 封装在电流为100mA 时的预期最大压降为100mV。

    我的理解是否正确?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru - San、

    正确由于 SOT23和 X2SON 具有相同的最大压降值、因此该比率适用于两种封装。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

     

    感谢您的回答。

    我非常感谢你的合作。

     

    此致、

    Kanemaru