This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3831:阈值电压随外部电阻器变化

Guru**** 2797215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587465/tps3831-threshold-voltage-change-with-external-resistor

器件型号:TPS3831
主题中讨论的其他器件:TPS3808TPS3890

您好!

您能告诉我 TPS3831L30的内部电阻吗?

以下电路是否可用于2V 阈值的外部电阻器?

如果不可用、您能否推荐2V 阈值的电路?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    内部电阻值不可用。 您可以串联一个电阻器、但会降低一些精度。 TPS3831G18版本的下一个最接近2V 的阈值是1.67V 典型值。 TPS3890具有1.73V 阈值选项、TPS3808具有1.77V 选项。 TPS389x 系列具有多个器件、每个器件都具有可调阈值。

    应用是什么? 关键愿望是什么?

    Michael