This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:关于 TPS7A4700和 TPS7A4701之间的差异

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587811/tps7a47-about-difference-between-tps7a4700-and-tps7a4701

器件型号:TPS7A47

您好!

您能告诉我 TPS7A4700和 TPS7A4701之间的规格差异吗?
在 TPS7A4701评估板上进行了评估的客户。
但是、实际使用的器件是 TPS7A4700。
因此、客户希望了解这两种规格之间的差异。

当我检查数据表时、我了解到这只是 FB 端子的差异。
我对此的理解是否正确?
请给我建议。



此致、
Yusuke /日本地区




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    是的、如果不需要任何输出配置、这两者之间的区别在于 TPS7A4701具有额外的灵活性、可以使用外部电阻器进行配置。

    非常尊重、

    Ryan