请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5100 主题中讨论的其他器件:TPS63000
我尝试使用在线数据表创建电源、但无法找到参考应用原理图。
我尝试设计的电路将连接到启动电压大约为3.5V 的电池、需要提供3.3V 电压并允许负载 上拉至.1A。
如果有任何帮助、我将不胜感激、我也愿意就其他转换器提出建议。
我是一名大学生、仍在学习如何使用数据表。 下面是我要使用的数据表:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.