This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5100:用于电源的降压/升压转换器

Guru**** 2460500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568045/tps5100-buck-boost-converter-for-power-supply

器件型号:TPS5100
主题中讨论的其他器件:TPS63000

我尝试使用在线数据表创建电源、但无法找到参考应用原理图。

我尝试设计的电路将连接到启动电压大约为3.5V 的电池、需要提供3.3V 电压并允许负载 上拉至.1A。

如果有任何帮助、我将不胜感激、我也愿意就其他转换器提出建议。

我是一名大学生、仍在学习如何使用数据表。 下面是我要使用的数据表:

www.ti.com/.../tps5100.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个非常旧的器件。 似乎根本没有太多的宣传材料。 也许您可能还想考虑其他问题。 您能告诉我您的输入电压范围吗? 输出电压为3.3V、电流为0.1A、对吧? 您可能只需要单个转换器、而不需要三个转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压范围为5.0-2.5V。 但这是一位团队合作伙伴的结果、他决定电池仍使用。 很抱歉、我没有更好的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可能会从我们的在线 Webench 工具开始:

    www.ti.com/.../overview.page

    您的要求指向 TPS63XXX 解决方案。 TPS63000作为一个起点、拥有丰富的技术文档:

    www.ti.com/.../technicaldocuments

    希望这有助于为您指明正确的方向。