主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我不熟悉 BQ40z50-R1评估板的使用、我希望激活电池平衡功能。 我一直在研究和阅读《技术参考手册》并按照其说明操作、但我似乎无法使其正常工作。 平衡配置寄存器启用了位 CB 并启用了 CBR、将我所有电池的平衡时间/mAh 配置为360s/mAh、最小开始平衡增量为3mV、静置平衡间隔为18000s。 当 BMS 进入静置模式时、BAL_EN 位会在充电时打开。 尽管启用了该位、但电池平衡似乎被禁用、因为我的电池保持在激活之前的电压相同。 我有什么问题吗? 如果能得到任何帮助、我将不胜感激。
祝你度过美好的一天