请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ31710 您好!
我们的客户将以下电容器并联用作 LMZ31710的输出电容器。
这些电容器不同于推荐的电容器。
有问题吗?
・T520D687M004ATE012 (KEMET) 680uF±20%、ESR 12m Ω(100kHz 25C)、T520
・C3225X5R1A476M250AC (TDK) 47μF±20%、ESR 2.4m Ω(100kHz)、X5R
・C1005JB1A105KT (TDK) 47μF±20%、ESR 2.4m Ω(100kHz)、JB
・C1005JB1H104K050BB (TDK) 100nF±10%、ESR 227m Ω(100kHz)、JB
VIN=5V、VOUT=1.05V
此致、
Seishin