This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:输出电容器

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585953/lmz31710-output-capacitors

器件型号:LMZ31710

您好!

我们的客户将以下电容器并联用作 LMZ31710的输出电容器。

这些电容器不同于推荐的电容器。

有问题吗?

・T520D687M004ATE012 (KEMET) 680uF±20%、ESR 12m Ω(100kHz 25C)、T520
・C3225X5R1A476M250AC (TDK) 47μF±20%、ESR 2.4m Ω(100kHz)、X5R
・C1005JB1A105KT (TDK)          47μF±20%、ESR 2.4m Ω(100kHz)、JB
・C1005JB1H104K050BB (TDK)    100nF±10%、ESR 227m Ω(100kHz)、JB

VIN=5V、VOUT=1.05V

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您选择的所有电容器都是高质量、低 ESR 的电容器。 它们适用于您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J Arrigo:

    感谢您的快速回复。

    这是预期的答案。

    此致、
    Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我还有一个问题。


    我们的客户使用的电容器具有较差的直流偏置特性。


    当 输入电容器的实际容量小于44uF 时、


    器件(LMZ31710)是否有损坏?

    此致、
    Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入电容小于44uF、则器件不会受到损坏。 它们可能会注意到在负载瞬态期间输入电压会轻微下降。