This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:与 TPS62175电压反转

Guru**** 2460390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175, TPS62160, TPS62125, LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567490/tps62175-voltage-inversion-with-the-tps62175

器件型号:TPS62175
主题中讨论的其他器件: TPS62160TPS62125LMC6482

大家好、

我的项目需要负电压、并且选择了 TPS62175。 非反相(正常)配置

数据表中有一个 PCB 布局示例。 但是、当施加芯片以生成负电压时

任何地方都没有这样的示例。 从数据表中可以看出、对于逆变器配置、"正常"正输出

变为接地(GND)、通常接地的现在变为负输出(-VOUT)。  

问题是、逆变器配置中的外露焊盘 EP (芯片下方)会发生什么情况?  

该 EP 也连接到接地端、就像之前正输出端那样、或者该 EP 现在连接到负端

输出 (-VOUT)?  

到目前为止、我已经查阅过数据表、EVM 文档 SLVU743和应用手册 SLVA542A、 找不到任何内容

请参考逆变器配置的 PCB 布局。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、整个之前的"GND"变为-Vout、因此外露焊盘也需要连接到-Vout。

    此逆变器需要您的输入电压范围、输出电压和输出电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您的回答。 此外、我在数据表中发现了一些细节、我忽略了这些细节、实际上显示了需要将外露焊盘连接到"-Vout"。

    基本参数为:

    Vin = 12V

    VOUT =-3.3V

    Iout = 200mA (最小值)/500mA (最大值)

    但仍然希望看到一些专门针对逆变器的参考布局。 由于没有、我假设布局与相同

    仅交换 GND/VOUT 电压的正输出布置。

    一个潜在的问题是 、如果 EP 必须连接到"-Vout"、则意味着接地层无法再通过连接到它来用作散热器、

    因此、这需要连接到单独的隔离式铜平面区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据应用手册中的图4、TPS62175在这些条件下无法提供500mAout 的功率。 应考虑使用 TPS62160 -它也更小且输入电压范围更低。

    是的、散热焊盘需要连接至-Vout、但该平面不必进行隔离-它应连接至-Vout。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于0.5A 输出、这是可以的、因为应用将在0.2A 左右工作。 任何裕度都是出于安全考虑。 但是、由于电压无法更改、我将再次进行双重检查。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 这是相当大的裕量。 TPS62125提供的裕度要小得多: www.ti.com/.../slva514b.pdf

    您使用此-3.3V 电压轨为什么供电? LDO 或您的实际负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    仅低功耗运算放大器 LMC6482需要此-3.3V 电压。

    这可能是一种过度使用、但整体来说是最便宜的解决方案。 更小、电流能力更小的逆变器、如电荷泵、通常更昂贵、因此使用两个 TPS62175用于+/- VOUT 以合理的成本提供"对称"电源。

    第二个具有正输出的 TPS62175单元提供主电源。 这包括运算放大器、但也包括微控制器、许多传感器以及一些其他低功耗硬件。 功耗在较低的范围内、这就是不需要1安培或更高电流的转换器的原因、本该转换器会浪费掉。

    谢谢。