请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28063 您好!
我正在进行树相 PFC 设计、无需 中性线连接、输入电压400V 相间、输出电压700V 至4kW。
电感器放置在主整流器的交流侧、因此我从两个串联升压器的电流互感器获取零电流信息。
此时、我的电路处于运行输入电压为150V、输出电压为330V、负载为500W 的试验电路板上、并且电流几乎显示了所需的形状、但两个栅极信号 GDA 和 GDB 同时出现。 知道相移需要 VINAC 引脚上的纹波、我尝试以两相运行、但没有区别。 有什么想法我可以用哪种方式得到临时的?
此致
Martin