This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 A 门和 B 门之间没有临时的设置

Guru**** 2459830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567917/no-phaseshift-between-gate-a-and-gate-b

器件型号:UCC28063

您好!

我正在进行树相 PFC 设计、无需 中性线连接、输入电压400V 相间、输出电压700V 至4kW。

电感器放置在主整流器的交流侧、因此我从两个串联升压器的电流互感器获取零电流信息。

此时、我的电路处于运行输入电压为150V、输出电压为330V、负载为500W 的试验电路板上、并且电流几乎显示了所需的形状、但两个栅极信号 GDA 和 GDB 同时出现。 知道相移需要 VINAC 引脚上的纹波、我尝试以两相运行、但没有区别。 有什么想法我可以用哪种方式得到临时的?

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、
    如果您能提供一个方框图、显示如何排列三相输入、升压电感器、整流器和升压 MOSFET/二极管、那将会非常棒。
    UCC28063是一款双相交错转换模式 PFC 控制器、由于此功率级别下的高功率损耗、因此不适用于4kW 应用。 如果您希望,您可以将原理图通过电子邮件发送至 johngriffin@ti.com。
    此致、
    John