请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:PMP10885大家好
我只是注意到您的 PMP10885参考设计的 F1保险丝(Littelfuse 的0452003)额定电压为125V 、而设计输入范围为85至265VAC!
我知道 Chevron 和 AEM 是提供 2410尺寸 SMD 保险丝的制造商、额定电压为250V。 如果您找到符合这些规格的替代器件、请告诉我。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.