This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10885参考设计:保险丝125V!

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10885

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567671/pmp10885-reference-design-fuse-125v

主题中讨论的其他器件:PMP10885

大家好

我只是注意到您的 PMP10885参考设计的 F1保险丝(Littelfuse 的0452003)额定电压为125V 、而设计输入范围为85至265VAC!

我知道 Chevron 和 AEM 是提供 2410尺寸 SMD 保险丝的制造商、额定电压为250V。 如果您找到符合这些规格的替代器件、请告诉我。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我查看了数据表小保险丝、它的额定电压仅为125V 直流电压、应该是250V 交流电压或更高。 伊顿也制造了一些250V AC 保险丝。

    我将跟踪 PMP10885的参考设计器、以便他为您解决这个问题。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    我通知参考设计人员、保险丝的额定电压不够高。 我曾要求他在有机会时纠正这个问题。 但是、我不确定他是否可以在他使用的封装中找到保险丝。
    如果使用 PMP10885参考设计的布局、则很可能需要对其进行修改以支持更大的保险丝。
    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持。

    此致

    让-路易