This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:输出故障

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587594/ucc27524-output-failure

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件: UCC27525

你好、

我在使用 UCC27524时遇到问题。 我使用它通过4个1:1:1脉冲变压器来驱动8个 MOSFET。 原理图如下所示。

以下是以下规格:

VDD = 14-16V (来自电池组)

INA、INB = 50kHz、48%占空比、直接 来自微控制器的互补方波信号(无滤波器)(3.3V)

ENA 被接至 ENB 和上拉电阻(一直被启用)

 


问题是 IC 具有的两个输出之一(OUTA /引脚7)出现故障。 正如我所观察到的、当我对微控制器进行编程时(而不是每次)会发生此故障。 在某些情况下、当我在电池组连接时进行编程以及当我将输入信号频率(从50kHz 更改为23.3kHz)时、会发生这种情况。 我已经使电路在预期输出下运行了很多次、但在某些情况下、IC 会继续出现故障、在这些情况下、我更改了程序中某种程度上令人担忧的内容。 此故障的可能原因是什么? 提前感谢。

原理图:

所有 RPT 均短路、CPT = 0.1uF、Rg = 10欧姆、RGS = 10k 欧姆、C15 = 10uF

INA 和 INB 被连接至生成信号的相应微控制器引脚

SIGPACK+连接到电池组

不要介意 IC 的名称。 应为 UCC27524

控制部分

INA (蓝色)与 OUTA (黄色)间的关系

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jayvee、

    感谢您使用 UCC27525。 我已要求我们的应用工程师之一就您的请求与您联系。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jayvee、

    我将与您一起调试这种行为。 我对编程时微控制器的 IO 执行的操作很好奇。 请确认:进行编程更改时、UCC27524正在运行、对吧? 一个调试步骤是仅在开关电路未运行时更改所有程序、并查看是否观察到任何故障。

    我也不清楚故障特征:UCC27524器件是否损坏(引脚短路或开路、例如-任何可见的机械损坏)? 还是输出根本不跟随输入? 当您关闭然后再打开系统电源时,故障是否恢复?

    您是否有示波器屏幕截图显示了对微控制器进行编程时 INA、INB、OUTA、OUTB 和 VDD 所做的工作? 这些对调试过程很有帮助。

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在三个故障实例中的两个中、我在连接电池组时对微控制器进行了编程、这意味着提供 IC 的 VDD。 我注意到了这一点、并避免了这种情况。 在观察到这一点后、我能够对微控制器进行编程、而不会损坏/影响栅极驱动 IC、直到我决定更改输入信号频率(50kHz 至23.3kHz)。 这 不一定 是原因,但我认为值得提及。  因此、我的结论是、在栅极驱动 IC 通电时、问题不仅仅在于编程。

    关于故障特征、没有明显的机械损坏。 输出不跟随输入。 在我发送的最后一个屏幕截图中、可以看到 outa 根本没有短接。 下面提供了最后一个屏幕截图的缩放。

    这显示了 OUTA (黄色)与 INA (蓝色)- INA 的上升沿和 OUTA 中的相应响应

    这适用于 INA 的每个上升沿