This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:当 IGN 引脚为0V 时、VBATP 引脚的输入电流值

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587590/tps65381-q1-the-input-current-value-of-vbatp-pin-when-ign-pin-is-0v

器件型号:TPS65381-Q1

您好!

当 IGN 引脚为0V 时、我的客户确认 VBATP 引脚的输入电流值。

请参见下图。
在 IGN-OFF 之后、VBATP 引脚的输入电流会发生变化、如下图所示。
您能告诉我电流变化的原因吗?
在 IGN-off 后、TPS65381-Q1在内部 IC 中有什么作用?

电源仅由 TPS65381-Q1供电。
ECU、客户电路板处于系统复位状态。  

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新山市

    感谢您发帖! 我已将此主题分配给该器件的专家。 同时、您知道吗?在此期间 VBAT 的电压是多少? 您是否碰巧具有与您提供的电流曲线类似的 VBAT 电压曲线? 我们将很快发出响应。 再次感谢您发帖!

    此致、

    Paul Kundmueller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu-san、您好、

    我们仅以静态术语指定待机电流、我不知道您看到器件的秒单位发生变化的任何内部原因。 我可以想象、他们不考虑的系统可能会发生一些变化、例如电容器放电等、这些变化可能会在某些器件引脚上造成意外瞬态条件、从而间接影响待机电流。 时间单位是否真的是秒?

    客户是否确定在这些时间范围内他们没有在系统中执行任何操作、TPS65381x-Q1内部没有任何内容会在进入待机模式67秒后发生变化。  

    我们在数据表中将待机电流指定为:

    因此、他们看到的平均值看起来是合理的、但如前所述、TPS65381x-Q1进入待机状态后的秒数内没有任何状态变化。  所有状态机操作都在几个器件时钟周期内完成、电源轨和电荷泵将关断并在几秒内放电。  因此、我认为可能是系统中其他地方的缓慢放电或反应会影响 TPS 器件。

    Scott