Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ40Z60, BQ40Z50-R1, BQ24133, BQ24170, BQ24610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:bq24072、 BQ40Z60、 BQ40Z50-R1、 BQ24133、 BQ24170、 BQ24610需要一个电池管理***直流/直流转换器模块,它可以使用外部电源通过具有19VDC 输入的适配器加电,如果没有适配器,它可以使用能够提供2.5A 至3A @ 4.2VDC 的电池。
以前将 bq24072用于 GPS 跟踪应用、但现在需要2节锂离子电池供电系统。
竞争对手的器件型号为 Maxim Integrated 的 MAX1873R。
根据我的信息、BQ24133、BQ40Z50-R1和 BQ40Z60适用于上述情况。
请在此处推荐 TI 在 Maxim Integrated 的竞争中提供的特定器件。