This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 的 MAX1873R 所需的器件

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ40Z60, BQ40Z50-R1, BQ24133, BQ24170, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587100/required-part-in-place-of-max1873r-from-ti

主题中讨论的其他器件:bq24072BQ40Z60BQ40Z50-R1BQ24133BQ24170BQ24610

需要一个电池管理***直流/直流转换器模块,它可以使用外部电源通过具有19VDC 输入的适配器加电,如果没有适配器,它可以使用能够提供2.5A 至3A @ 4.2VDC 的电池。

 

以前将 bq24072用于 GPS 跟踪应用、但现在需要2节锂离子电池供电系统。

 

竞争对手的器件型号为 Maxim Integrated 的 MAX1873R。

根据我的信息、BQ24133、BQ40Z50-R1和 BQ40Z60适用于上述情况。

请在此处推荐 TI 在 Maxim Integrated 的竞争中提供的特定器件。

e2e.ti.com/.../MAX1873.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    可以调节输入电压? 如果输入电压低于17V、则合适的解决方案是 BQ24133/BQ24170。

    如果输入电压仍然为19V、 则可以使用 BQ24610。 BQ24610是一款28V 输入可调节充电电压充电器。 您可以参阅以下数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24610.pdf

    谢谢

    陈阿伦