This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:同步电阻器

Guru**** 2512215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567756/tps54620-synq-resistor

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件:TPS54320

您好!

我的设计中有4个 TI 器件、(3) TPS54620和(1) TPS54320。 我以200kHz 的频率运行这些器件、所有 RT 引脚通过 一个243K 接地来设置频率

直至 FPGA 能够提供它。 这是正确的处理方法吗? 每个电阻器的单独 RT 电阻器意味着4英寸//而不是数据表中的正确值。

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议为每个器件使用单独的 RT 电阻器、并为每个器件使用单独的缓冲时钟信号。  对于给定的 Fsw、TPS54320所需的 RT 电阻 与 TPS54620不同。  RT 引脚非常敏感。  您需要在 RT 电阻非常靠近 RT 引脚且 GND 路径尽可能短的情况下本地端接每个器件。  因此、您将需要为每个通道提供单独的缓冲时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于620、200kHz 为243K、我假设320与同一系列相同。 猜不是。 已理解缓冲区、好的
    Patrick