请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54620 主题中讨论的其他器件:TPS54320、
您好!
我的设计中有4个 TI 器件、(3) TPS54620和(1) TPS54320。 我以200kHz 的频率运行这些器件、所有 RT 引脚通过 一个243K 接地来设置频率
直至 FPGA 能够提供它。 这是正确的处理方法吗? 每个电阻器的单独 RT 电阻器意味着4英寸//而不是数据表中的正确值。
Patrick