This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:所有条件下的频率变化。

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566676/lm2623-frequency-variation-at-all-condition

器件型号:LM2623

你(们)好  

我们 想知道所有条件下的频率振动(即 Vin 和温度)。

我了解频率取决于 Vin 和 FERQ 引脚上的电阻、如下图所示。

我们的客户担心、当 Vin=3V~3.6V 时、如果在 Vin=3.3V 时将 Freq=400kHz、频率将在300k~500kHz 范围内。

我们在数据表中找不到任何频率计算。 此外、我 还了解到该器件是旧设计、如以下文章中所述。  

https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/t/504852

但是、我们需要频率的变化。 如何估算变化?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    如前所述、这是一个旧器件、没有用于计算 SW 频率的公式。 因此、我们需要评估此器件以生成您所需的数据、因为我们没有剩余任何信息。

    您似乎使用300k 欧姆作为电阻值来设置 SW 频率、对吧?

    我将使用此条件进行测量、稍后再返回给您。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我更多 有关输出电压和输出电流的信息吗? SW 频率也会根据转换负载条件动态变化、以提高效率和纹波、因此我需要您的目标负载条件。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sung-San

    很抱歉耽误我的答复。

    我们可以在电子邮件上讨论该情况吗? 该条件对我们的客户保密。

    请告诉我您的电子邮件地址。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    我的电子邮件地址是 sungho.yoon@ti.com。

    由于缺少此旧器件的信息、我们计划对其执行一些验证、需要一些时间才能获得我们需要回答您问题的结果。 正如我所指出的、该器件的 SW 频率在转换比和 负载尺寸方面看起来非常不同、变化范围很大。

    我相信、我们将能够在几周内获得验证结果、因为我们也会涵盖其他测试 项目、但会尝试确定所需测试的优先级。

    由此给您带来的不便、我深表歉意。