你(们)好
我们 想知道所有条件下的频率振动(即 Vin 和温度)。
我了解频率取决于 Vin 和 FERQ 引脚上的电阻、如下图所示。
我们的客户担心、当 Vin=3V~3.6V 时、如果在 Vin=3.3V 时将 Freq=400kHz、频率将在300k~500kHz 范围内。
我们在数据表中找不到任何频率计算。 此外、我 还了解到该器件是旧设计、如以下文章中所述。
https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/t/504852
但是、我们需要频率的变化。 如何估算变化?
此致、
本志本