This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:内部基准电压

Guru**** 2590670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587057/tps548b22-internal-reference-voltage

器件型号:TPS548B22

大家好、

数据表页.6显示了以下内容。




1)
有两个 VINTREF 规格、我相信高于900.04mV (典型值)时、VSEL[4:1]=01111条件下。
我的理解是否正确?

2)
VINTREFOL 显示-0.5%(最小值)至0.5%(最大值)。
它是否仅适用于900.04mV (典型值)(VSEL[4:1]=01111)下的情况?
在所有条件 (VSEL[4:1]=xxxxx)下都可以应用它、这一点很好。


此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、对于任何设置、它都是+/- 0.5%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的回答。
    但是、数据表页1还显示了以下内容、似乎仅在0.9V 电压下可保证±0.5%。


     为什么说明仅 指示 0.9V-VREF?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可能只在默认电压下进行测试。 但我相信、这对所有人来说都是相同的容差。 实际上、它并未指定0.9V 的电压范围。该规格行项中未列出典型值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的评论。
    但是 、您能否在团队中确认、以防万一?
    如果  仅在0.9V 电压下保证±0.5%或表3中的所有选择、我必须回答客户的问题。
    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/tps548b22.pdf

    此致、
    雅丽塔