This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5071:连接适配器12V 后连接 POE 时、输出5V 电压降至3.3V。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587139/lm5071-output-5v-drop-to-3-3v-when-connect-poe-after-connected-adapter-12v

器件型号:LM5071

我们将 LM5071用作随附文件中的原理图。  

-我们发现在连接适配器12V 后连接 POE 时、输出5V 降至3.3V。  

但是,如果在连接适配器之前连接 POE,则不会出现问题。  

那么,您能不能建议如何解决这个问题? 我们的设计原理图中是否有任何错误? 请提供建议。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CCφ、

    转换器是否会随着负载的变化而调节为3.3V? 直流/直流稳压器设计用于12V 输入吗? 此原理图是否基于特定的参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -不 输出下降了几毫秒。 请参阅随附的波形。

    -输入是适配器12V 交流/直流。

    - 我们的原理图参考、来自 LM5071数据表中的图16 (单隔离输出)第16页。

    www.ti.com/.../lm5071.pdf