This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4121:可调节-输出

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587258/lm4121-adj---output

器件型号:LM4121

您好!

LM4121的数据表中有一个公式我无法确定如何使用。 该公式具有 Vref、虽然数据表本身中的声明有所不同、但规格表中未定义 Vref。 在表上方、可以写出 Vref = Vout、这对我来说在公式中使用是没有意义的。 我缺少什么吗?

还有一件事、我有 TINA、但我没有在其中找到该组件。 它的 Spice 模型是否可用?

Vala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vala、

    LM4121输出通过以下公式进行设置:

    当 R1 = 0且 R2 =无穷大时、Vout = Vref。 换句话说、当它们连接在一起时、Vout = Vref。 从数据表中可以看到 VREF 定义为1.216V、如下所示。

    遗憾的是、我们没有用于 LM4121的 TINA 模型。

    此致、Diego Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    感谢您的回答。 因此、我应该在该公式中为 Vref 使用1.216V。 现在很清楚。

    BR、Vala