请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409HV 主题中讨论的其他器件: LM3409
您好、先生、
我无法在数据表中找到最小开关频率、
请告诉我 LM3409HV 建议的开关频率范围(最大值和最小值)吗?
Hugo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Hugo、
LM3409实际上没有最小开关频率。 但是、在实践中、为了使外部组件尺寸和值保持合理、您可能不希望低于大约150kHz。
最大开关频率受 所选外部 FET 的栅极电荷和 VCC 电流限制的限制。 因此 Fsw (max)=Qg (max)*VCCILIM (min)。 对于当前可用的 FET、通常限制在1MHz 左右。 但是、如果您获得极低的栅极电荷 FET、您可以更快地运行。
此致、
克林特