This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409最小开关频率

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567537/lm3409hv-lm3409-minimum-switch-frequency

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: LM3409

您好、先生、

我无法在数据表中找到最小开关频率、
请告诉我 LM3409HV 建议的开关频率范围(最大值和最小值)吗?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    LM3409实际上没有最小开关频率。 但是、在实践中、为了使外部组件尺寸和值保持合理、您可能不希望低于大约150kHz。

    最大开关频率受 所选外部 FET 的栅极电荷和 VCC 电流限制的限制。 因此 Fsw (max)=Qg (max)*VCCILIM (min)。 对于当前可用的 FET、通常限制在1MHz 左右。 但是、如果您获得极低的栅极电荷 FET、您可以更快地运行。

    此致、

    克林特