This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067-Q1:TPS62067-Q1:稳定性问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62067-Q1, TPS62090-Q1, TPS62065-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567633/tps62067-q1-tps62067-q1-stability-question

器件型号:TPS62067-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62090-Q1TPS62065-Q1

尊敬的*:

我对 TPS62067-Q1的稳定性有一些疑问:

首先、这是我的配置:

输出电流范围为100mA 至350mA

1) 1)铁氧体磁珠后的电容对直流/直流稳定性有何影响?

2) 2)是否有方法计算 CFF 而不测量交叉频率?

3) DS 中第14页的公式6是否也适用于 PFM 模式?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、铁氧体磁珠对稳定性的影响极小、磁珠后面的电容应与输出上的电容相加。 根据 D/S、Cout 过大、可能不完全稳定。

    本应用手册介绍了如何在不使用波特图 的情况下估算相位裕度:www.ti.com/.../slva381b.pdf、但最好使用波特图。

    公式6主要用于 PWM 模式--它是教材纹波电流计算。

    在原理图中、C3需要连接到 GND。

    TPS62090-Q1支持更高的 Cout。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    也许您知道有一个文档或计算结果、铁氧体磁珠如何影响稳定性?

    PFM 模式是否有纹波电流计算公式?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道任何计算。 您可以使用产品页面上的 SPICE 模型。 但最好的方法是测量 EVM 上的行为。

    此外、对于大多数汽车应用、强制 PWM 模式(采用 TPS62065-Q1)用于降低噪声。