请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62067-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS62090-Q1、 TPS62065-Q1
尊敬的*:
我对 TPS62067-Q1的稳定性有一些疑问:
首先、这是我的配置:
输出电流范围为100mA 至350mA
1) 1)铁氧体磁珠后的电容对直流/直流稳定性有何影响?
2) 2)是否有方法计算 CFF 而不测量交叉频率?
3) DS 中第14页的公式6是否也适用于 PFM 模式?
此致。