This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:删除输入后的 bq24075T /反向电流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586332/bq24075t-bq24075t-reverse-current-after-input-removed

器件型号:BQ24075T

您好!

现在、我的客户正在评估 bq24075T EVM 并确认输入电压被移除时的行为。 在这种情况下、它们在 IN 和 GND 之间添加放电电阻器。 然后、它们可以在输入电压被移除后看到大约20ms 的反向电流。 我想知道这是 bq24075T 的预期行为。 这可以在 EVM 上看到、所以您可以尝试重复它并给出您的意见吗?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    电流波形是 IBAT、IIN 还是 Iout? 您的意思是在 VIN 引脚之前连接 R、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    电流波形是输入电流。 这显示了正电流、但我测量了从 IN 引脚到放电电阻器的电流、因此这意味着反向电流。

    该充电电阻器的用途是 在移除输入源后立即对输入电容器放电。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kerry、

    我相信您可以在工作台上使用 EVM 来看到这种行为。 请尝试一下。
    此致、

    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我理解您的问题。 好的、我明天将为您进行测试。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的电流探头的位置是什么?您能否检查 CIN 的放电电流?
    同时、Rin 和 CIN 的值是多少。 您能给我提供放电电阻器的连接信息(SCH)吗、我需要知道它的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    感谢您的支持。 请参阅随附的原理图和测试点。 它还包括我使用带有默认外部组件的 EVM 测得的测试结果。 那么、我无法看到恒定反向电流、就像我的客户使用 EVM 报告的先前结果一样。

    那么、您能否通过参考我的测试条件进行测试?

    e2e.ti.com/.../bq24079TEVM-Input-current-at-Vin-removed.pdf

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    建议不要在移除输入源后立即添加电阻器来使输入电容器放电。 我们的 IC 不需要该电阻器。

    从您的波形中、我可以看到各种电流是瞬时的、因此我们可以得出这样的结论:VIN 和 OUT 引脚之间的 MOS 是正常的、当 VIN 插入时 MOS 是关断的。 您的电流测试点位于电容器和电阻器之间、它可能是电容器的放电电流。