Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, TPS650250, TPS65218, TPS65010, LP3907, BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ25890、 TPS65218、 TPS65010、 LP3907、 BQ24780S
在我的系统中、使用了以下 IC:
bq25890 -- 电池充电 IC
bq27441 -- 电池电量监测计
TPS650250 --提供3.3V/1.8V/1.3V/3V LDO/1.2V LDO 的电源管理 IC
锂离子电池的 VCC_BATT 可在2.75V 至4.2V 之间变化。
当电池通过 bq25890为系统供电时、VCC_SYS = VCC_BATT。
因此、当 VCC_BATT 降至3.3V 以下时、TPS650250无法提供3.3V、因为它是降压直流/直流转换器。
问题:TI 是否有任何可以满足我需求的 PMIC? (1个降压/升压 DCDC、2个降压和2个 LDO)
需要1个降压/升压直流/直流转换器、以便在 VCC_BATT 降至2.75V 时、PMIC 仍可提供3.3V 电压。
我查看了所有 PMIC、但没有找到任何合适的芯片。
谢谢你。
弗兰克