This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:是否有任何具有1个降压/升压直流/直流、2个降压和2个 LDO 的 PMIC?

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, TPS650250, TPS65218, TPS65010, LP3907, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586543/tps650250-is-there-any-pmic-that-have-1-buck-boost-dcdc-2-buck-and-2-ldo

器件型号:TPS650250
主题中讨论的其他器件:BQ25890TPS65218TPS65010LP3907BQ24780S

在我的系统中、使用了以下 IC:

bq25890 -- 电池充电 IC

bq27441 -- 电池电量监测计

TPS650250 --提供3.3V/1.8V/1.3V/3V LDO/1.2V LDO 的电源管理 IC

锂离子电池的 VCC_BATT 可在2.75V 至4.2V 之间变化。

当电池通过 bq25890为系统供电时、VCC_SYS = VCC_BATT。

因此、当 VCC_BATT 降至3.3V 以下时、TPS650250无法提供3.3V、因为它是降压直流/直流转换器。

问题:TI 是否有任何可以满足我需求的 PMIC? (1个降压/升压 DCDC、2个降压和2个 LDO)

需要1个降压/升压直流/直流转换器、以便在 VCC_BATT 降至2.75V 时、PMIC 仍可提供3.3V 电压。

我查看了所有 PMIC、但没有找到任何合适的芯片。

 

谢谢你。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    我们有一个具有降压/升压功能的 PMIC TPS65218。 它具有5个降压转换器、1个降压/升压转换器和1个 LDO。 根据您的要求、它可能不完全符合您的要求。

    另一种选择是使用单独的降压/升压前端稳压器、并通过降压/升压的3.3V 输出为 PMIC 供电。 然后、您可以在此配置中使用 TPS650250、或者如果您只需要2个降压稳压器、则可以使用 LP3907、LP8731、TPS65010、TPS65010等器件

    第三个选项是使用从1.8V 到3.3V 的升压、因此输出在 VCC=2.75V 时仍然有效。 与上述类似的 PMIC 可能支持此配置、但仅当1.8V 电压在3.3V 之前出现时才起作用。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Karl Wallinger、

         是否有 bq25890等充电 IC、但它可以使 VCC_SYS>3.3V 保持不变?

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我找不到任何符合您系统条件的器件。 我查看了 BQ 产品系列、发现只有一个具有降压/升压功能的器件 BQ24780S。 但它看起来建议的最小工作输入电压为4.5V、因此我不确定它是否适合您的应用。

    此致、
    Karl