This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:webench 设计输出过压保护电压 Vovp

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565160/tps61236p-webench-design-is-outputting-over-voltage-protection-voltage-vovp

器件型号:TPS61236P

我正在使用 TPS61236P 芯片将18650电池3.7V 转换为5V。  

由 webench 创建的附加设计为我提供了一个5.8v 而非5.0v 的恒定(或多或少)电压。  5.8v 与过压保护阈值 Vovp 匹配、但我不知道原因。   它在大约2.3V 时分压(正确)、但在其他情况下提供恒定的5.8V。

SW 开关节点的电压为3.685v (也已连接)、FB 反馈节点的电压为0.98v (已连接)。     我怀疑 TPS61236P 下方可能有一个我无法看到的焊接桥。  有什么建议?

SW 开关节点的电压为3.685v

反馈 节点的电压为0.98v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.请确保反馈分压器的值正确。 如果 VOUT=5.8V、FB 上的电压应该为1.3V 电平。 CFF 的价值是什么?
    2.升压转换器的布局不好。 请参阅此应用手册"www.ti.com/.../slva773.pdf" 以修改布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电压为5.86v、反馈分压器电压为0.99v。 我的分压电阻器 RFBT=619k、RFBB=205K (由 webench 建议)。 这意味着我的 FB 节点电压应该被除以1.46? (不是.99)? 更令我困惑的是、我的万用表测量的 PCB RFBT 为250k、RFBB 为205K、分频为1.21v?

    CFF 的值为10pF。

    感谢你的帮助 Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在测量电阻之前、您应该从电路板上移除电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    RFBT=997K 欧姆。   RFBB=206.4K 欧姆。    它在 FB 处除以.995v。   RFBT 目前还不符合规格、我对此感到非常惊讶。    我很确定我订购的是正确的!  无论如何 、我会在将来安装之前进行检查。   感谢你的所有帮助。

    我将根据您之前的建议重新设计并重新构建。   这是我的当前 BOM。    您有更改建议吗?   我的 RFBB 和 RFBT 电阻器是否应更改?

    1 CCC 电容10nF
    1 CFF 电容10pF
    2. Cin 电容10uF
    2. COUT 电容为22uF
    1 R1 电阻1M
    1 R2 电阻1M
    1 RCC 电阻器62k
    1 Rfbb 电阻器205K
    1 Rfbt 电阻器619k
    1 U1 TPS61236
    1 L1 电感器1uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大多数组件都很好。 但我建议移除 CFF、并在输出上再添加一个22uF。 否则、器件可能不稳定。

    另一个重要问题是您共享的布局。 根据布局、由于 COUT 的位置、器件有损坏的风险。 而 IC 的热性能将会很差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 贾斯珀的所有帮助!

    我已根据您的说明重新设计了升压转换器-请参阅下面的内容。  希望在重新构建后它现在可以工作。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在布局要好得多。 可以改进两个位置。
    RCC pcakge 可以与反馈电阻器相同
    请在 CIN 和 COUT 之间的 GND 面板上放置一些导孔。 过孔有助于提高热性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了4+4个通孔来连接 GND。  谢谢。   

    将 RCC 封装从1206改为0402意味着将功率从1/4W 降低到1/16W。 (根据 DigiKey 库存)。   这是可以的吗?

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 没关系。