This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:升压启动时间为0.5ms、而不是50ms

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194, TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566370/tps61194-q1-boost-start-time-is-0-5ms-instead-of-50ms

器件型号:TPS61194-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61194

当我启用 TPS61194的电源并将使能(引脚4)设置为3V3时、升压转换器将在0.5ms 内启动、而不是在数据表图18中声明的50ms。

在下图中、

通道1是输入电源、12V。  

通道2是升压转换器输出。

从为转换器启动供电开始、延迟约为65ms。 这是器件软启动时间。 然后、应该有一个50ms 的窗口来启动升压转换器。 在下图中、升压转换器在大约0.5ms 内启动。 这会导致浪涌电流足够大、从而使我们的负载开关跳闸、从而关闭输入电压。 我已经在评估卡上测试过这种情况、评估卡的行为也是一样的。 有人能告诉我为什么升压启动时间不是50ms

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、

    我现在将其移至 LED 驱动器论坛。 他们应该能够在那里回答您的问题。

    谢谢、

    Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    图18是器件的状态转换图、其中提到50ms、很遗憾出现了印刷错误。
    对于升压启动时序、您可以查看图23中的示波器图、该图显示了与测量值类似的时序。 因此、您要测量的是 TPS61194-Q1的正常启动行为。
    希望这可以澄清,但如果有其他问题,请告诉我。
    此致、
    辽卡特