请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61194-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS61194、
当我启用 TPS61194的电源并将使能(引脚4)设置为3V3时、升压转换器将在0.5ms 内启动、而不是在数据表图18中声明的50ms。
在下图中、
通道1是输入电源、12V。
通道2是升压转换器输出。
从为转换器启动供电开始、延迟约为65ms。 这是器件软启动时间。 然后、应该有一个50ms 的窗口来启动升压转换器。 在下图中、升压转换器在大约0.5ms 内启动。 这会导致浪涌电流足够大、从而使我们的负载开关跳闸、从而关闭输入电压。 我已经在评估卡上测试过这种情况、评估卡的行为也是一样的。 有人能告诉我为什么升压启动时间不是50ms
谢谢