This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:输出上的60Hz 振荡

Guru**** 2588785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587024/tps55010-60hz-oscillation-on-output

器件型号:TPS55010

我的客户在其 TPS55010设计的输出端看到60Hz 的振荡。  输出设置为约5.29V、它们会看到一个大约60Hz 的周期性波形、上升约160mV。  我让他们执行差分测量、以排除实验室中本地120VAC 线路的任何耦合、他们有干净的5V 电压进入电路。  我将直接向您发送一份原理图副本。  下面是他们看到的内容的示波器截图:

我将直接发送原理图。  电源负载约为100mA。  

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能在上升沿和下降沿看到放大吗?  确保包含 SW 节点和 COMP 引脚。  电感器电流也会很好。  实际负载是多少?  您能否仅使用一个电阻器加载它?