This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NCV887701的替换部件

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55332-Q1, LM3481-Q1, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566626/replacement-part-for-ncv887701

主题中讨论的其他器件:TPS55332-Q1LM3481-Q1LM3481

大家好、

我的客户正在寻找 NCV8877的替换器件、这是用于启停应用的升压转换器。  请参阅以下链接。

http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NCV8877

它 在输入电压下降时工作、在输入电压高于目标电压时不工作。

TPS433xx-Q1具有 类似的升压转换器、但 也具有 降压控制器。 但客户 只需要升压转换器。

那么、 如果我们有与 NCV8877相似的器件、您能推荐吗?

谢谢、

WS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WS、

    已通知相应的应用工程师您的帖子、并将作出相应的回复。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WS、

    所需的输入电压范围是多少、输出电压是多少

    我假设输入直接连接到电池线路、但输出电压是多少? 所有 NCV8877xx 器件都具有固定输出电压(例如、NCV887700 = 6.8V OUT)、而大多数 TI 产品将有一个反馈(FB)引脚来确定该输出电压。

    此外、NCV8877xx 是升压控制器、这意味着开关 FET 是外部的。

    客户是否会考虑使用具有集成开关的升压转换器?

    对于 升压 转换器、我建议查看 TPS55332-Q1、TPS55332-Q1是一款高度集成的器件、其输入电压范围非常宽、介于1.5-60伏之间。

    如果客户更喜欢升压 控制器、我建议查看 LM3481-Q1、它的工作电压可低至 Vin = 2.97V、最高可达48V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、脑

    是的、输入电压直接连接到电池、因此通常为12V、最大为40V。 输出为6.8V。
    它们所需的输出电流为2.2A。 因此、我认为他们需要一个具有外部 FET 的控制器。

    然后、在输入电压高于目标电压时、Onesmi 器件不工作。 因此、它在高于6.8V 的电压下不工作、当它变为 donw 至6.8V 时、它开始工作。 LM3481-Q1呢? 输入电压高于目标电压时、它是否也不工作;输入电压降至目标电压后、它是否开始工作?
    请告诉我。

    谢谢、
    WS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WS、

    您似乎需要降压和升压功能:

    • VIN>6.8V、降压模式运行
    • VIN<6.8V、升压模式运行

    请告诉我客户是否可以使用升压控制器后跟降压控制器/转换器(2个 IC 解决方案)、或者他们是否需要将降压-升压控制器集成到1个 IC (1个 IC 解决方案)中。

    NCV887701数据表从未提到过"降压"或"降压"这两个词、因此我认为"半模"是一个2x IC 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    很抱歉 、您感到困惑。

    输入电压高于6.8V 时、输出为旁路电池电压。 当 输入 降至 6.8V 以下时、转换器工作、输出为6.8V。

    因此、在输入电压高于6.8V 时、Onesmi 器件不工作。 当它在 6.8V 以下变为 donw 时、它开始运行并且输出为6.8V。 LM3481-Q1呢? 输入电压高于目标电压时、它是否也不工作;输入电压降至目标电压后、它是否开始工作?

    LM3481-Q1的建议结温为125'C、客户系统的最高环境温度为125'C 那么、如果环境温度为125'C、会发生什么情况?   LM3481-Q1在125°C 的环境温度下不能保证性能?

    请告诉我。

    谢谢、

    WS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WS:

    实际上、该器件的额定温度最高为150C Tj、因此它将在125C 的环境温度下运行。

    如果输出高于设定的电压、LM3481将不会切换。 我们专门为启停应用提供了一些参考设计:

    www.youtube.com/watch

    我希望这对您有所帮助、

    Florent Boico