大家好、
我的客户正在寻找 NCV8877的替换器件、这是用于启停应用的升压转换器。 请参阅以下链接。
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NCV8877
它 在输入电压下降时工作、在输入电压高于目标电压时不工作。
TPS433xx-Q1具有 类似的升压转换器、但 也具有 降压控制器。 但客户 只需要升压转换器。
那么、 如果我们有与 NCV8877相似的器件、您能推荐吗?
谢谢、
WS
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在寻找 NCV8877的替换器件、这是用于启停应用的升压转换器。 请参阅以下链接。
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NCV8877
它 在输入电压下降时工作、在输入电压高于目标电压时不工作。
TPS433xx-Q1具有 类似的升压转换器、但 也具有 降压控制器。 但客户 只需要升压转换器。
那么、 如果我们有与 NCV8877相似的器件、您能推荐吗?
谢谢、
WS
WS、
所需的输入电压范围是多少、输出电压是多少?
我假设输入直接连接到电池线路、但输出电压是多少? 所有 NCV8877xx 器件都具有固定输出电压(例如、NCV887700 = 6.8V OUT)、而大多数 TI 产品将有一个反馈(FB)引脚来确定该输出电压。
此外、NCV8877xx 是升压控制器、这意味着开关 FET 是外部的。
客户是否会考虑使用具有集成开关的升压转换器?
对于 升压 转换器、我建议查看 TPS55332-Q1、TPS55332-Q1是一款高度集成的器件、其输入电压范围非常宽、介于1.5-60伏之间。
如果客户更喜欢升压 控制器、我建议查看 LM3481-Q1、它的工作电压可低至 Vin = 2.97V、最高可达48V
WS、
您似乎需要降压和升压功能:
请告诉我客户是否可以使用升压控制器后跟降压控制器/转换器(2个 IC 解决方案)、或者他们是否需要将降压-升压控制器集成到1个 IC (1个 IC 解决方案)中。
NCV887701数据表从未提到过"降压"或"降压"这两个词、因此我认为"半模"是一个2x IC 解决方案。
您好 Brian、
很抱歉 、您感到困惑。
输入电压高于6.8V 时、输出为旁路电池电压。 当 输入 降至 6.8V 以下时、转换器工作、输出为6.8V。
因此、在输入电压高于6.8V 时、Onesmi 器件不工作。 当它在 6.8V 以下变为 donw 时、它开始运行并且输出为6.8V。 LM3481-Q1呢? 输入电压高于目标电压时、它是否也不工作;输入电压降至目标电压后、它是否开始工作?
LM3481-Q1的建议结温为125'C、客户系统的最高环境温度为125'C 那么、如果环境温度为125'C、会发生什么情况? LM3481-Q1在125°C 的环境温度下不能保证性能?
请告诉我。
谢谢、
WS
尊敬的 WS:
实际上、该器件的额定温度最高为150C Tj、因此它将在125C 的环境温度下运行。
如果输出高于设定的电压、LM3481将不会切换。 我们专门为启停应用提供了一些参考设计:
我希望这对您有所帮助、
Florent Boico