This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:VconsEN 和 FConvEN 的权衡

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586417/bq34z100-g1-vconsen-and-fconven-tradeoffs

器件型号:BQ34Z100-G1

我们将镍氢电池与 BQ34Z100-G1搭配使用。 我们看到一些情况、在充电期间或器件在睡眠模式下处于非活动状态时、剩余电量将跳至100%。 我已经看到一些关于禁用 VconsEN 和 FConvEN 的参考、这可能有助于容量跳跃。 我想知道在禁用这些功能时需要进行哪些权衡、因为建议在我可以找到的文档中设置这些功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Allan
    电压一致性检查和快速转换特性在静止时不应影响仿真。 它们在放电模式下处于激活状态。 您是否已验证 ChemID 是否与您的电池匹配良好并已完成优化周期? 这些通常是影响精确监测的罪魁祸首。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢您提供信息。 不匹配的 ChemID 是否有可能在充电期间导致突然跳转到100% SoC? 我们只能在充电时见证一次跳跃、通常在不同的容量下达到100%。 在放电期间、我们从未看到跳转或问题。

    我们正在使用非理想化 ChemID 并计划对其进行特性描述、但正在寻求对该问题的进一步理解。 现在、似乎问题出在 ChemID 参数。

    此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ChemID 可能会影响充电结束和放电开始时的跳转。 跳转是否会在放电时导致任何监测误差?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此图显示了容量与时间的关系。 红线和白线是两个单独的电池组以相同的速率充电、由其自己的电量监测电路进行监测。 红色电池组将保持100% SoC、并在放电开始时准确跟踪容量。 我们从未在放电期间的任何时间点看到跳转、只有几个小时充满电。 我们两次看到电池组处于睡眠状态、电池容量在某种程度上(不是100%)增加。