This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:CBSET/MID 至 VBUS 之间存在电压泄漏

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180259/bq25887-voltage-leak-from-cbset-mid-to-vbus

器件型号:BQ25887

大家好、

我使用的是 BQ25887、如第9.2节"典型应用"中所述。 我遇到了以下问题。

当顶部电池从 BAT 引脚断开连接、而引脚 CBSET/MID 和 GND 之间的底部电池(具有4V 电池电压)仍然连接时、BAT 引脚输出3.3V 电压。 这种行为是否已知、是否有任何方法阻止此输出(所需的0V 输出)?

如原理图所示、BAT 和 CBSET 之间的顶部电池被断开。  

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    在移除任一或两个连接了输入电源的电池之前、必须将 CD 引脚拉至高电平以禁用充电器的转换器。   

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    即使 VBUS 没有供电、QBCH 的体二极管仍会将 CBSET 引脚连接到 BAT 引脚。  RCBSET 引脚限制从底部电池到 BAT 的电流。

    此致、

    Jeff