请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25887 大家好、
我使用的是 BQ25887、如第9.2节"典型应用"中所述。 我遇到了以下问题。
当顶部电池从 BAT 引脚断开连接、而引脚 CBSET/MID 和 GND 之间的底部电池(具有4V 电池电压)仍然连接时、BAT 引脚输出3.3V 电压。 这种行为是否已知、是否有任何方法阻止此输出(所需的0V 输出)?
如原理图所示、BAT 和 CBSET 之间的顶部电池被断开。
此致、
Markus